请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-69M-KIT 主题中讨论的其他器件:DRV8301
由于 DRV8301上 GL_B 和 SL_B (引脚39和40)之间的焊料滴落、我的电路板出现了问题。 在 InstaSPIN_MOTION GUI 中运行电机识别例程时、我通过观察低侧 B 相 FET 的栅极电压是否卡在接地位置来确认短路。 当我运行它时、电路板会立即发生故障。
我一周前收到了电路板。 我应该怎么做?