请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好!
SDFM 使用 F28377D PWM 引脚来实现20MHz 时钟、
但这会产生 EMI 问题、
要降低 EMI,请在 GPIO 上放置一个电容器(如下图所示),并使 CLK 波形平滑。
我们知道 GPIO 灌电流/拉电流为+4/-4mA、
电容器(例如:100pF)将产生大于4mA 的浪涌电流。
这种情况是否会导致 GPIO 生命周期问题?
谢谢、
此致、
Simen