This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D GPIO 浪涌电流问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678911/tms320f28377d-tms320f28377d-gpio-inrush-current-issue

器件型号:TMS320F28377D

您好!

SDFM 使用 F28377D PWM 引脚来实现20MHz 时钟、

但这会产生 EMI 问题、

要降低 EMI,请在 GPIO 上放置一个电容器(如下图所示),并使 CLK 波形平滑。

我们知道 GPIO 灌电流/拉电流为+4/-4mA、

电容器(例如:100pF)将产生大于4mA 的浪涌电流。

 这种情况是否会导致 GPIO 生命周期问题?

谢谢、

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simen、

    /-4mA 规格是一种工作条件、因此这可以告诉您 IO 可以驱动多少电流并保持其高/低电压规格。

    我认为您需要查看"绝对最大额定值":
    输出电流:数字输出(每个引脚):IOUT:–20mA 至+20mA

    在任何情况下、如果您希望通过稍微降低边缘的速度来降低 EMI、则使用~50欧姆的串联电阻器将是更好的选择。 添加电容器的问题是、现在每个开关事件需要消耗更多的功率(最终可能会产生 EMI)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、


    除了要耗散更多功率外、GPIO 是否存在使用寿命风险?
    谢谢、

    此致、
    Simen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡门、

    仅当灌电流超过20mA 时、这些引脚才会损坏。 因此、我认为您不应该有任何问题。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manoj & Devin:

    感谢您的回答。

    Simen