This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:电源定序问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678894/tms320f2812-power-sequencing-issue

器件型号:TMS320F2812

您好!

基于 F2812数据表 第6.8节电源定序要求选项2、

首先3.3V 打开、然后是1.9V 斜坡、

其他条件:在 V DDIO 达到2.5V 之前,1.8V 或1.9V (V DD /V DD1)不应达到0.3V

功率上升如下图所示、当功率上升时、CS 引脚将具有进入场的低电平状态。

但是,如果如下图所示1.9V 和3.3V 一起斜升,则 CS 引脚在 功率斜升时也会上升到高电平。

它没有错误访问场的低电平状态。

当 1.9V 和3.3V 电压一起上升时,DSP 是否有可能发生上电故障?

谢谢、

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡门、

    现在我们来看看、很快就会回来

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡门、

    我查看了您的波形、对我而言、您的要求并不清楚。 在这种情况下什么是 CS 和场。 您能否展开您的问题以使其更详细。

    谢谢、
    Peter