请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2812 您好!
基于 F2812数据表 第6.8节电源定序要求选项2、
首先3.3V 打开、然后是1.9V 斜坡、
其他条件:在 V DDIO 达到2.5V 之前,1.8V 或1.9V (V DD /V DD1)不应达到0.3V
功率上升如下图所示、当功率上升时、CS 引脚将具有进入场的低电平状态。
但是,如果如下图所示1.9V 和3.3V 一起斜升,则 CS 引脚在 功率斜升时也会上升到高电平。
它没有错误访问场的低电平状态。
当 1.9V 和3.3V 电压一起上升时,DSP 是否有可能发生上电故障?
谢谢、
此致、
Simen