This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CSM:是否可以在没有 PMF 的情况下从安全存储器读取密码位置?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678825/tms320f28379d-csm-is-it-possible-to-read-password-locations-from-secured-memory-without-pmf

器件型号:TMS320F28379D

大家好。

我们正在开发一些必须使用 CSM 进行保护的软件。 但对于某些任务、我们希望通过 CPU 读取密码。

密码存储在 OTP 中。 和技术参考手册有两个控制语句:

2.13.1功能说明
(笑声)

OTP:每个区域都有自己的专用安全 OTP (用户 OTP)。 这包含安全性
单个区域的配置。 如果某个区域是安全的、则其用户 OTP 内容(包括 CSM
密码) 只能在使用 密码匹配解锁区域时读取(不允许执行)
流量(PMF)。
(笑声)

另一个是:


2.13.1.4密码锁定

通过使用对区域的 PSWDLOCK 字段进行编程,可以锁定每个区域的密码位置
OTP 中 PSWDLOCK 位置上除“1111”(0xF)以外的任何值。 直到某个区域的密码为
密码锁定、密码位置不安全、可以 从调试器以及运行的代码中读取
存储器中的数据。

正如我所理解的 CSM 原则、安全存储器 可 从安全存储器访问。 但 OTP 呢? "密码锁定"一章中的短语表示、密码位置可由从不安全的存储器运行的代码读取。

那么、问题是:如果在 OTP 中对密码进行编程并且使用 PSWDLOCK 寄存器锁定密码-密码位置是否可以由在 没有 PMF 的情况下从安全存储器运行的代码读取?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] 所以问题是:如果密码是在 OTP 中编程的并且密码是通过 PSWDLOCK 寄存器锁定的-密码位置是否可以由  在没有 PMF 的安全存储器中运行的代码读取? [/报价]

    如"说明"部分所述、除非"区域"处于解锁状态、否则无法从任何位置读取密码。 PSWDLOCK 功能仅用于初始开发/调试。 切勿在最终开发阶段(或产品)对其进行编程。  

    此致、

    Vivek Singh