大家好。
我们正在开发一些必须使用 CSM 进行保护的软件。 但对于某些任务、我们希望通过 CPU 读取密码。
密码存储在 OTP 中。 和技术参考手册有两个控制语句:
2.13.1功能说明
(笑声)
OTP:每个区域都有自己的专用安全 OTP (用户 OTP)。 这包含安全性
单个区域的配置。 如果某个区域是安全的、则其用户 OTP 内容(包括 CSM
密码) 只能在使用 密码匹配解锁区域时读取(不允许执行)
流量(PMF)。
(笑声)
另一个是:
2.13.1.4密码锁定
通过使用对区域的 PSWDLOCK 字段进行编程,可以锁定每个区域的密码位置
OTP 中 PSWDLOCK 位置上除“1111”(0xF)以外的任何值。 直到某个区域的密码为
密码锁定、密码位置不安全、可以 从调试器以及运行的代码中读取
存储器中的数据。
正如我所理解的 CSM 原则、安全存储器 可 从安全存储器访问。 但 OTP 呢? "密码锁定"一章中的短语表示、密码位置可由从不安全的存储器运行的代码读取。
那么、问题是:如果在 OTP 中对密码进行编程并且使用 PSWDLOCK 寄存器锁定密码-密码位置是否可以由在 没有 PMF 的情况下从安全存储器运行的代码读取?
谢谢你