This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:用于三相交流电流测量的抗混叠数字滤波器的 C 代码。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678229/ccs-tms320f28377s-c-code-for-anti-aliasing-digital-filter-for-three-phase-ac-current-measurement

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

如果可用、请提供用于三相交流电流测量的抗混叠数字滤波器的 C 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我将对此进行研究、并将很快返回给大家。 感谢您的耐心等待。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法在代码中执行抗混叠。  在对信号进行采样后、已经发生混叠、因此太晚了。  您为抗混叠目的设计的任何滤波器都必须在 ADC 之前在硬件中完成、并且您必须为每个采样通道执行此操作。

    通常、此器件的筛选源代码位于 C2000Ware 中。  在默认安装目录中,您可以在以下位置找到它:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\libraries\DSP\FPU

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Richard