请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
如果可用、请提供用于三相交流电流测量的抗混叠数字滤波器的 C 代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
如果可用、请提供用于三相交流电流测量的抗混叠数字滤波器的 C 代码。
您无法在代码中执行抗混叠。 在对信号进行采样后、已经发生混叠、因此太晚了。 您为抗混叠目的设计的任何滤波器都必须在 ADC 之前在硬件中完成、并且您必须为每个采样通道执行此操作。
通常、此器件的筛选源代码位于 C2000Ware 中。 在默认安装目录中,您可以在以下位置找到它:
C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\libraries\DSP\FPU
但愿这对您有所帮助。
此致、
Richard