请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我拥有广泛的 TI TIDM-HV-1PH-DCAC 电压源逆变器参考设计评估。 我尝试运行开环配置、但运行正常。 我可以在示波器中看到10V 直流总线的输出电压波形大约为3.3V rms 的正弦波、但我从观察变量列表中获得了0.0的输出均方根电压和电流值(guiVrms 和 guiIrms)。 我附上了它的屏幕截图。
是否有人可以告诉你为什么这个值没有显示在观察变量列表中?
此致、
Haque