This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:运行 TIDM-HV-1PH-DCAC 电压源逆变器参考设计项目中的 BUID-IN 的问题

Guru**** 2602305 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678262/ccs-tms320f28377d-problems-with-running-buid-in-tidm-hv-1ph-dcac-voltage-source-inverter-reference-design-project

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

工具/软件:Code Composer Studio

 尊敬的所有人:

我拥有广泛的 TI TIDM-HV-1PH-DCAC 电压源逆变器参考设计评估。 我尝试运行开环配置、但运行正常。 我可以在示波器中看到10V 直流总线的输出电压波形大约为3.3V rms 的正弦波、但我从观察变量列表中获得了0.0的输出均方根电压和电流值(guiVrms 和 guiIrms)。 我附上了它的屏幕截图。

是否有人可以告诉你为什么这个值没有显示在观察变量列表中?  

此致、

Haque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 Vrms 值出现或计算时、最小阈值打开。 它必须高于50-70Vrms。 您可以查看正弦分析器模块