Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
我将 SCI_Echoback 主文件添加到 "adc_soc _ePWM_cpu01"中 、以便将两者合并到同一项目中。 但是、当我构建示例时、我得到了所附图片中显示的错误。 如果我双击该错误、那么我怎么解决该错误的任何想法都不会显示任何错误的响应。 我遇到的错误包括:
错误#10056:重新定义符号"_main":首先在"./example_2837xDSci_Echoback.obj"中定义;在"./adc_soc_ePWM_cpu01.obj"中重新定义
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"ADC_SoC_ePWM_cpu01.out"
>>编译失败
Makefile:147:目标'adc_soc _ePWM_cpu01.out'的配方失败
gmake:***[ADC_SoC_ePWM_cpu01.out]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
我的主要目的是 、我可以使用 sci 通信将 ADC 缓冲区结果传输到监视器。
此致