This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:GPIO 最大灌电流?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677877/tms320f280049-gpio-max-sink-current

器件型号:TMS320F280049

您好、香榭丽舍

我的一位客户想要确认 GPIO 的最大灌电流。 数据表显示 最大灌电流为4mA、如下表所示。 但是、如果用户将 GPIO 用作以下条件、是否可以接受? 虽然峰值超过建议的4mA、但平均灌电流看起来像一个规格。

-峰值灌电流:8mA

-开/关占空比:50%

-平均灌电流:4mA

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    所有产品鉴定和表征都使用4mA 电流。 GPIO 可能支持8mA 电流、但 TI 不建议这么做。 此外、对于 IOL 大于4mA 的情况、我们不保证电压为0.4V。

    此致、
    Nirav