请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 您好、香榭丽舍
我的一位客户想要确认 GPIO 的最大灌电流。 数据表显示 最大灌电流为4mA、如下表所示。 但是、如果用户将 GPIO 用作以下条件、是否可以接受? 虽然峰值超过建议的4mA、但平均灌电流看起来像一个规格。
-峰值灌电流:8mA
-开/关占空比:50%
-平均灌电流:4mA
谢谢、
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
我的一位客户想要确认 GPIO 的最大灌电流。 数据表显示 最大灌电流为4mA、如下表所示。 但是、如果用户将 GPIO 用作以下条件、是否可以接受? 虽然峰值超过建议的4mA、但平均灌电流看起来像一个规格。
-峰值灌电流:8mA
-开/关占空比:50%
-平均灌电流:4mA
谢谢、
Steve