This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:C2000 DesignDRIVE IDDK 套件问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677737/tmdxiddk379d-c2000-designdrive-iddk-kit-issues

器件型号:TMDXIDDK379D

您好!

我已购买用于驱动三相电机的 C2000开发套件捆绑包(https://store.ti.com/TMDXIDDK379D-MTR-BNDL.aspx)

《使用 F2837x" 第32页的3相永磁同步电机的传感磁场定向控制》指导我运行电机并调整 IDREF 和 IqRef 的 PI 值。 无论我要调整什么、都不会有任何变化。 是否有人逐步完成套件并使其运行(我当前拥有的手册除外)的任何信息/视频。 是否有人可以提供任何其他指导?

我已经附加了在 Level3构建中运行的代码的图像。 您可以看到、EnabableFlag 为1、MotorRun 为1、并且我已将 IqRef 设置为0.05 (根据手动设置)、并将 SpeedRef 设置为0.1 (根据手动设置为0.3)。

右侧的两个图形  分别为 pi_iq.fbk 和 pi_id.fbk。 我可以更改 pi_iq.Kp 或 Ki 值、但图形永远不会更改。 此外、对于这些默认值、图形也看起来有点奇怪。

如果有任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您更改 Kp 和 Ki 值时、它只会影响 IdFbk 和 IqFbk 的瞬态、例如它对 IDREF 和 Iqref 变化的响应速度有多慢或多快。 如果循环已经处于稳定状态、则其影响可能不可见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、感谢您的回答。 我尝试更改 Ki、Kp 值以评估它如何影响 IdFbk 和 IqFbk 中的噪声。 这不是它应该怎么工作? 当 Ki 和 Kp 发生变化时、我跳过以查看 PI 控制器的振荡。

    此外、我是否有任何理由不应只将构建级别设置为 BUILD5并运行固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到的是符合预期的结果。 通常、电流环路是一阶系统、无论速度如何、都能保持合理稳定。 当处于稳定状态时、误差太接近零、以至于它可能不会显示 PI 常数变化的影响。
    由于数字控制、如果 PI 增益不稳定、控制延迟可能会导致振荡行为。 为您的教育尝试不同的价值观。 希望它能解答。