请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件: ISO1050
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 EMI 噪声环境中使用带有 ISO1050的 tms320f28069微控制器进行 CAN 总线通信。 在 EMI 环境中加载代码几秒钟后、它就会工作。 但几秒钟后、CAN 总线通信停止。 此时 CCE 和 be 错误位被置位。 如何解决此问题。 我正在使用外部振荡器、并且我已经为 ISO1050使用共模扼流圈和 tvs 二极管。
谢谢你