请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28032 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
当我的客户使用28032和28027的 I2C 功能时、他们有疑问。
我们知道、当引脚上的电压低于0.99V 时、我们的器件会确定它是低电平。
我的客户在引脚之前使用隔离器、隔离器输出的低电平可能为0.9V、
我们的器件能否确定隔离器输出为低电平?
2.如果他们购买了大量器件、是否每个器件都能识别正确的信号?