This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28032:有关 C2000 I2C 的问题

Guru**** 2601585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677359/compiler-tms320f28032-a-question-about-the-i2c-of-c2000

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

当我的客户使用28032和28027的 I2C 功能时、他们有疑问。

我们知道、当引脚上的电压低于0.99V 时、我们的器件会确定它是低电平。

我的客户在引脚之前使用隔离器、隔离器输出的低电平可能为0.9V、

我们的器件能否确定隔离器输出为低电平?

2.如果他们购买了大量器件、是否每个器件都能识别正确的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、

    请查看   TMS320F2802x 数据表中的表6-40 I2C 开关特性。

    文献编号:sprs2309473。

    它说、当我们使用 I2C 时

    低于0.3VDDIO 的电压将显示 为低电平 输入电压。

     高于0.7VDDIO 的电压将显示为 高电平输入电压。

    对于 VDDIO

    请查看同一文档的第5.3章"建议运行条件"。

    IIF VDDIO 为正常值3.3V。

    我们可以将0.9V 识别为低电平。

    此外 、TI 可以保证所有器件的数据表中的数据和描述。

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emma。
    如果我们的 VDDIO 为3.3V、
    3.3*0.3=0.99V、仍然高于0.9V、器件无法将其识别为低电平吗?

    此致、

    Erwin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erwin,

    如果 VDDIO 稳定、则不会出现问题。

    此致、

    Emma