This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ADC 采集、并非所有通道都按预期工作

Guru**** 2601585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677023/tms320f28335-adc-acquisition-not-all-channels-work-as-expected

器件型号:TMS320F28335

大家好、

我使用 Matlab Simulink 作为编程工具、在 TI C2000 F28335集线站上检查 ADC 通道和采集。 电源通过 USB 电缆供电。

但不知怎么说、并非所有通道 的行为都相同或工作正常。  我绘制了输出图:

  • TI 卡引脚(A0-A7和 B0-B7)未连接任何元件

  • 1、5 Vdc 连接到 TI 卡引脚(A0-A7和 B0-B7)

通道 A6、A7、B6和 B7在波形中具有大于20位的巨大尖峰。 对于其他器件、它是+/- 2位。  

这与 卡或 Simulink 有关吗? 已知问题? BTW。 当我输入交流波形时、所有更改都正常。

集线站 为 R3、F28335为2.2。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我从 R2.2原理图中看到、除 ADC-A6/A7/B6/B7外、所有 ADC 通道都安装了噪声滤波电容器和 ESD 保护。  我怀疑 A6/A7/B6/B7没有这些组件、因此用户可以评估 ADC 的本机性能、而不会受到滤波电容器的带宽限制影响。

    我认为这是您所看到行为的最可能的解释。  在这种情况下、您应该会看到尖峰随着 ACQ_PS 的增加而衰减。

    Tommy