工具/软件:Code Composer Studio
您好"
我一直在尝试将示例程序转储到我的 TMDSPREX28335器件上、但它的 CCS V7显示以下错误。
连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
(仿真包6.0.576.0)
此外、当我检查设备管理器时、以下屏幕显示 XDS100驱动
程序有一个镜像。
为了排除由于控制器故障而导致错误的可能性、我尝试从另一台 PC 转储一个示例程序、该 PC 工作正常、并且该 PC 中的驱动程序没有错误。