This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSPREX28335:XDS100 v1驱动程序在我的 PC 中显示错误、但在其他位置工作正常

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676793/ccs-tmdsprex28335-xds100-v1-drivers-showing-error-in-my-pc-but-working-fine-in-other

器件型号:TMDSPREX28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好"

 我一直在尝试将示例程序转储到我的 TMDSPREX28335器件上、但它的 CCS V7显示以下错误。

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
(仿真包6.0.576.0)

此外、当我检查设备管理器时、以下屏幕显示 XDS100驱动  程序有一个镜像。

为了排除由于控制器故障而导致错误的可能性、我尝试从另一台 PC 转储一个示例程序、该 PC 工作正常、并且该 PC 中的驱动程序没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!

    这就像驱动程序问题、因为您可以观察到 XDS 驱动程序上的感叹号。 尝试卸载 XDS100驱动程序并重新安装它们。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    同意 Gautam、ESP、因为您已验证电路板在其他 PC 上工作。  

    在目标 PC 上、确保您安装了最新的 Code Composer IDE http://www.ti.com/tool/ccstudio、因为它包含 XDS100v2的驱动程序。

    最棒的

    Matthew