This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:CCS/DRV8301-69M 套件 lab 10e 电机运行启动延迟

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695716/ccs-drv8301-69m-kit-ccs-drv8301-69m-kit-lab-10e-starting-delay-on-motor-run

器件型号:DRV8301-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、 我遇到了一个问题、即使在启用系统后尝试运行电机、lab10e-Flying 启动也会在启动时延迟。 大约3-4秒后、电机开始以设定的速度运行。 我的朋友建议、程序可能会在启动时执行一些校准、从而阻止电机在开始时运行。 我看了一下、但没有发现这样的校准工作或任何其他导致延迟的事情、几周后没有解决方案、因为我不得不做其他事情、所以我应该在哪里寻求建议、以防止时间延迟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保禁用 RsRecalc、因为它将在电机启动期间运行

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢快速响应、很抱歉耽误了我的时间。

    我肯定已经尝试过、但仍然会有3-4秒的延迟。 我想知道原因、我认为程序会进行一些预校准、因为我从表达式中看到、CPU_TIME 在运行代码后直接发生变化。

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、抱歉回答有问题。 您是否仍然看到飞行启动实验开始时的延迟?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我仍然有延迟、大约为3-4秒、我已确定已打开 RsRecalc。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如需更多信息、延迟不在主循环的开头、我会在永久循环的开始处获得延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否也禁用偏移重新计算?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到过您关于这个问题的反馈、如果没有其他问题、我现在将关闭这个主题。

    肖恩