工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我关注的是 pdf:SPRA958K。 将 piccolo 作为独立应用运行。
我有疑问:控制卡的步骤与在 PCB 上使用控制卡的步骤是否不同?
第34页说明如下:
"F28035实验板套件或 controlSTICK:当仿真器被连接时、调试器被用来选择引导模式。 检查 CCS v5中的 Scripts 菜单以了解引导模式选择选项。 当仿真器被断开时,如果 OTP 内的 OTP_KEY 和 OTP_BMODE 位置还未进行其它设定,电路板将在跳转至闪存模式中启动,并且只在实验板套件上:DIP SW2:1 = ON 2 = ON。'
我无法成功刷写它、想知道是否有用于独立应用的示例代码? 如果我不使用 ISO 卡并 直接在定制板上使用、是否需要进行任何更改?
谢谢
Sagar