主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U
我的问题是 XDS110仿真器。 我一直在使用板载 XDS100 v2使用 TMS320F2837xD 的控制卡进行开发、现在可以切换到真正的硬件并拥有新的 XDS110仿真器。 开箱即用、它无法正常工作。 绿色 LED D1亮起、插入后红色 LED D2短暂亮起。 我按照"砖型"XDS110自述文件中的说明操作、但接地 TDO 和 TCK 都无法解决问题。 我不理解当设备管理器通过 USB 识别设备时、如何将错误报告为 USB 问题、这似乎免除了电缆和 USB 端的问题? 我在论坛中搜索了类似帖子、但我没有找到任何帖子、有人设法修复了仿真器。 非常令人沮丧-除了继续抽取 99美元直到我得到一个正常工作的建议之外、还有其他建议吗? 在支持模式的最旧时代、我会要求 FAE 带一个工作探头来检查我的设置、并在放弃之前证明问题是我的探头。