This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:XDS110在 DEV 管理器中被识别为 USB 调试探针、TI 提供了 DOS 实用程序、CCSv7未看到它(在总线上找不到器件)。 "bricked " XDS110恢复指令未't 帮助。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674017/tms320f28377d-xds110-recognized-in-dev-manager-as-usb-debug-probe-ti-provided-dos-utilities-and-ccsv7-do-not-see-it-device-was-not-found-on-the-bus-bricked-xds110-recovery-instructions-don-t-help

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

我的问题是 XDS110仿真器。  我一直在使用板载 XDS100 v2使用 TMS320F2837xD 的控制卡进行开发、现在可以切换到真正的硬件并拥有新的 XDS110仿真器。  开箱即用、它无法正常工作。  绿色 LED D1亮起、插入后红色 LED D2短暂亮起。  我按照"砖型"XDS110自述文件中的说明操作、但接地 TDO 和 TCK 都无法解决问题。  我不理解当设备管理器通过 USB 识别设备时、如何将错误报告为 USB 问题、这似乎免除了电缆和 USB 端的问题?  我在论坛中搜索了类似帖子、但我没有找到任何帖子、有人设法修复了仿真器。  非常令人沮丧-除了继续抽取 99美元直到我得到一个正常工作的建议之外、还有其他建议吗?  在支持模式的最旧时代、我会要求 FAE 带一个工作探头来检查我的设置、并在放弃之前证明问题是我的探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在相关主题中(我在发布之前搜索过)、有人发布了"XDS110调试器"原理图中的一些屏幕截图。 我想知道是否可以获得这些文档的副本-就技术文档而言、在 XDS110产品页面上找不到太多内容。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误消息是尝试查找或打开与 XDS110的连接失败的结果。  该代码不知道设备管理器看到什么、只是它无法通过主机端 USB 调用找到 XDS110。  因此、从该视图来看、这可能是 USB 问题、设备驱动程序问题或其他问题。

    不过、我很想解释一下在设备管理器中如何能够正确显示探头、而 xdsdfu 的 dbgjtag 却找不到该探头。 通常、您只会看到、如果某些进程已连接到 XDS110并保持其打开。  这听起来不像您所发生的事情、因为您所说的任何内容都不表示您曾尝试连接过任何内容。

    这是独立的 XDS110 Pod 之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、POD 为 TI 产品编号 TMDSEMU110-U、序列号 ETP_1801060、518155-0001R 版本 A。   屏幕截图 中显示原理图的另一个主题是 e2e.ti.com/.../619437  

    我确实注意到、我的 XDS 实用程序自2017年8月起、2017年12月开始新构建。  我将了解升级这些功能是否有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从12月起、新版本的 XDS110实用程序没有任何变化-同样无法在 USB 上枚举探针。  我仍然可以在设备管理器中看到所有设备属性。

    好的-最新的发展:我将 XDS110插入到了运行 Win10的个人笔记本电脑中、没有加载任何 TI 内容、没有 code composer 等  我的工作笔记本电脑运行 Win7、从2017年12月起具有 CCSv7和 XDS110 emu。  我从 TI wiki 下拉了封装-在我的 Win10个人笔记本电脑上运行的"xdsdfu.exe -e"返回 Device 0、这意味着探测器本身正常。  那么、我的工作笔记本电脑上会发生什么情况?  我是否需要卸载某些内容?   从我的个人笔记本电脑上附加一个包含 DOS 窗口内容的文件。

    e2e.ti.com/.../xds110_5F00_windows10_5F00_utilities.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、工作笔记本电脑由于某种原因无法打开 XDS110的句柄-或者-其他一些过程由于某种原因而抓取它。

    尝试以下操作:

    在工作笔记本电脑上、尝试使用"Safely Remove Hardware and Eject Media"(安全删除硬件并弹出介质)弹出 XDS110。 如果有人让它保持开放、那么它可能会拒绝该请求、这可以让我们了解发生了什么情况。

    如果弹出功能正常、请再次尝试实用程序。

    如果您尚未重新启动、请尝试硬重新启动、然后查看问题是否仍然存在。

    这不是我以前见过的问题、所以我还不能完全确定可能有什么问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是注意到 xds110驱动程序安装日志文件中有错误。  这似乎很重要、尽管我不知道原因、也不知道该怎么做。  

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_xds110_5F00_7.0.100.1_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Susan、
    很抱歉、在 TI 答复之间存在很长的时间、只是想看看这是通过新安装解决的、还是基于上述其他解决方案。

    谢谢、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉-我已经去过其他地方了。  我认为问题必须在我的最后、因此我需要与 IT 部门合作、以解决看起来像是驱动程序更新安装问题的问题。  谢谢!  如果/当我获得解决方案时、我将尝试在论坛中分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从该日志文件进行的安装看起来很好。  DPInst64.exe 安装程序返回 DOS 错误级别的状态代码、而不是在成功时返回0、这对于命令行应用程序来说更常见。  安装程序代码不知道这一点、并将任何非零错误级别视为错误、但退出代码对于驱动程序安装而言看起来是正确的。