This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:自举和 ADC 校准功能的符合度-178C 标准

Guru**** 2607555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671560/tms320f28377s-do-178c-compliance-of-bootstrap-and-adc-calibration-functions

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我的客户将 Delfino 用于航空电子 数字电源系统。 他们需要确保符合 D-178C 标准、因此他们想知道如何处理 ROM (例如自举)或 OTP 中用于 ADC 校准且没有源代码或文档的 TI 代码。 请告诉我我们如何支持这些要求。


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我们正在处理对您的查询的响应。 由于春假假期、可能需要一些时间。

    只是想向您保证、我们正在处理此问题、并将尽快提供详细答复。

    此致、

    --阿什什语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    感谢您的耐心等待。

    ROM 中的 TI 代码仅在引导期间和应用程序运行期间执行(),不 使用这些代码。

    为了能够在启动后和 进入应用程序代码之前确认正确的器件状态、预计需要客户执行操作前检查。

    下面是 TMS320F2837xD/S 和 TMS320F2807x 安全手册中的文本和图

    预操作-在此阶段将控制权从引导代码转移到客户代码。 在这个阶段执行应用特定配置(例如、时钟频率、外设使能、引脚多路复用等)。 引导时间自检/验证测试、用于确保在此阶段执行器件正常运行。

    6.4.8上电操作前安全检查

    在器件引导期间、它会经历不同的阶段。  在预操作阶段(启动应用之前)、应用代码应执行一组检查以确保器件安全的正确初始化、其中包括检查以确认正确的链路指针设置、CRC 锁定设置、安全 RAM 块和闪存扇区(捕捉位)的正确分区、 针对安全 RAM 块和闪存扇区的只执行保护设置、CLA 和闪存组2的正确分区以及针对引导配置的正确设置。 在开始执行下载的代码之前、用户应使用 CRC 函数检查代码的完整性。 成功完成预操作检查并显示预期结果后、器件可进入应用阶段

    具体而言、3个 ADC 校准函数允许由应用代码调用、 请查看以下说明。  

    1. device_cal(),

    • 此函数将修整值从 OTP 复制到 ADC 寄存器。
    • 我们计划  在下一个 TRM 版本中详细介绍此函数
    • 客户可以根据描述实施自己的功能、也可以 自行验证复制完成、作为验证此代码是否正常运行的措施。

    CalAdcXINL()、GetAdcOffsetTrimOTP()

    • 支持文件中的常规函数。(C 代码)。  客户已经可以使用源代码

    此致、

    --阿什什语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    谢谢你。 我看到我们可以在应用程序运行时为 ADC 相关函数提供帮助。

    但仍然存在一个问题、即执行引导 ROM 代码(上图中的热引导)。 符合 D-178C 标准会限制系统上运行的所有软件、包括制造商的 ROM 代码。 我看到 F2837xD/S 安全手册是指特定于器件的引导 ROM 规范。 这是否是我们在 NDA 下可以提供的?


    谢谢、
    François μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    针对 TMS320F2837xD 的 TRM 中介绍了 ROM 代码和外设启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    希望这能解答您的疑问?

    将螺纹标记为现在关闭、如果需要更多说明、请随意重新打开。

    此致、

    --阿什什语