请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
您好,
我想在 Piccolo 处理器的例程中询问用于中断矢量表初始化的 InitPieVectTable()函数,其中矢量表的源地址和目标地址需要添加3 (Source = Source + 3,Dest = Dest + 3;) 该加3的来源在哪里? ‘,Delfino 系列处理器不需要“加3”。 哪一个可以告诉您、非常感谢。