This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:用于中断矢量表初始化的函数 InitPieVectTable()。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676241/tms320f28035-function-initpievecttable-for-interrupt-vector-table-initialization

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好,

我想在 Piccolo 处理器的例程中询问用于中断矢量表初始化的 InitPieVectTable()函数,其中矢量表的源地址和目标地址需要添加3 (Source = Source + 3,Dest = Dest + 3;) 该加3的来源在哪里? ‘,Delfino 系列处理器不需要“加3”。 哪一个可以告诉您、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z.Z、

    在 F2803x 上、ROM 引导加载程序在调试期间以及闪存 API 算法使用 PIE 块中的前三个32位位置(六个16位位置)。 要了解详情、请参阅 F2803x 技术讲座、网址为:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    您将在 PIECTRL.c 文件中找到 memcpy:

    memcpy (((uint16 *)&PieVectTable+6、(uint16 *)&PieVectTableInit+6、256-6);

    请注意、在 C2000Ware/controlSUITE 中、memcpy 位于使用 uint32 (而不是 uint16)的 PieVect.c 文件中。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z.Z、

    我们上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我们假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken