This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:尝试将 UART 连接到 RS485转换器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675155/f28m35h52c-attempting-to-connect-a-uart-to-rs485-converter

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

您好!

我正在使用 TI F28M35H52C 实验套件 (包括 controlCARD 2.0版和 Dock-Stn USB-EMU R3)。 我想使用此芯片上的 UART 输出将数据发送到 UART 转 RS485转换器芯片。 如何操作? 我找不到显示集线站评估板上的引脚如何映射到 FM28M35x 本身引脚的引脚的引脚图或原理图。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    您可以在 controlSUITE 和 C2000Ware 中找到集线站(显示映射到 controlCARD 的引脚)和 controlCARD 的原理图。

    在 controlSUITE 中:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~ExperimentsKits\DM100ExperimentterKit-HWdevPkg_v2_0\R3\USBDockingState_Schematic[R3].pdf

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CCF28M35xxHWdevPkg_v3\R_PWB_RevD\514982E_CONCERTO_DIMM100_RELEASE2_00_ALLEGRO_DEC_17_2011.pdf

    在 C2000Ware 中:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\ExperimentterKits\DockingStation_dim_100pin\R3\USBDockingState_Schematic[R3].pdf

    C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\controlCARDs\TMDSCNCD52C1\R_PWB_RevD\514982E_CONCERTO_DIMM100_RELEASE2_00_ALLEGRO_DEC_17_2011.pdf

    此外、您可能会发现以下帖子有用(对于 MSP430、但与您的问题相关):

    e2e.ti.com/.../632804

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    我们上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我们假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken