请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M35H52C Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 C2000WARE
您好!
我正在使用 TI F28M35H52C 实验套件 (包括 controlCARD 2.0版和 Dock-Stn USB-EMU R3)。 我想使用此芯片上的 UART 输出将数据发送到 UART 转 RS485转换器芯片。 如何操作? 我找不到显示集线站评估板上的引脚如何映射到 FM28M35x 本身引脚的引脚的引脚图或原理图。
提前感谢。