This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何将全局变量的值分配给 GPIO 引脚以观察输出

Guru**** 2605775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675339/ccs-tms320f28335-how-to-assign-the-values-of-the-global-variables-to-gpio-pins-to-observe-the-output

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我的项目是感应电机驱动的直接扭矩控制。 我现在没有将 ePWM 模块用于我的项目工作。 我在函数执行后获得了6个全局变量对应6个开关脉冲的6个值。 我需要将这6个值分配给6个 GPIO 引脚。 我应该启用哪些寄存器? 我应该使用数据寄存器还是控制寄存器? 我应该设置 GPIO 方向寄存器吗? 我该怎么办? 将变量中的值传递到端口后、我需要输出它们。  

我附上我的节目的文字文件。 可以有人帮助我吗?

  e2e.ti.com/.../DTC-Copy.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geethanjali、

    要了解有关 F28335 GPIO 引脚的更多信息、请参阅以下技术讲座:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    查看模块5和实验5、特别是 GPIO.c 文件。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geethanjali、

    我们上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我们假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    Ken