请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
我的项目是感应电机驱动的直接扭矩控制。 我现在没有将 ePWM 模块用于我的项目工作。 我在函数执行后获得了6个全局变量对应6个开关脉冲的6个值。 我需要将这6个值分配给6个 GPIO 引脚。 我应该启用哪些寄存器? 我应该使用数据寄存器还是控制寄存器? 我应该设置 GPIO 方向寄存器吗? 我该怎么办? 将变量中的值传递到端口后、我需要输出它们。
我附上我的节目的文字文件。 可以有人帮助我吗?