This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:从 Σ-Δ 滤波器获取数据以进行分析和比较

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675569/tms320f28377d-get-data-out-sigma-delta-filter-to-analyze-and-compare

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、社区
我想在此电路板(LAUNCHXL)上使用 Σ-Δ 滤波器(SDF)来测量电流和电压。
在研究工作中,我想将 SDF 的结果与其他度量参数进行比较。
是否可以将过滤的数据从电路板中取出并保存在 SD 卡或 PC 上? (位流的数据不是必需的、而是有用的。)

如果可能、我希望对连接到闭环霍尔传感器的 ADC 中的保存数据执行相同的操作。
有办法吗? 应用手册或其他内容?

最后、我想从一个总线信号中获取数据、并通过另一个 TI 电路板进行预滤波、以比较所有光性能。
有办法吗? 应用手册或其他内容?

提前感谢
巴斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴斯蒂

    是的、您可以通过 SPI 连接 SD 卡、但由于没有 SD 插槽、因此您需要使用一些额外的硬件来使用 LAUNCHXL_F28379D 进行连接。

    另一方面、LAUNCHXL_F28379D 上的 XDS100v2仿真器附带一个连接到 SCI-A (GPIO42+GPIO43)的虚拟 COM 端口、因此您应该能够在无需任何额外硬件的情况下将数据流式传输到 PC 终端。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的时间。 我‘m 上周出差,网络连接不稳定,但我检查了您的回复。 我开始这个问题是为了获得新的结果、并花时间来思考这个任务。
    这是我对电路板名称的错误。 我使用了以„S”结尾的一个,并知道更好的一个具有相同的名称。 对于下一个项目,我想使用„F28379D Delfino 实验板套件”,这个项目有一个 SD 插槽。 是否可以使用它来保存数据、是否有权变措施或示例、以便我不必从头开始。 在您谈到将数据直接流式传输到 PC 的答案中、是否有预构建的示例或我可以使用的其他方法?
    此致 Basti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴斯蒂

    C2000Ware\device_support\f2837xd\examples\CPU1\具有用于 SD 文件系统的"sd_card"和"USB_dev_serial"、它们使用 XDS100 USB 和 F28379D USB 进行串行通信。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您的问题已得到解答。 我们可以关闭这个线程吗?