请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、社区
我想在此电路板(LAUNCHXL)上使用 Σ-Δ 滤波器(SDF)来测量电流和电压。
在研究工作中,我想将 SDF 的结果与其他度量参数进行比较。
是否可以将过滤的数据从电路板中取出并保存在 SD 卡或 PC 上? (位流的数据不是必需的、而是有用的。)
如果可能、我希望对连接到闭环霍尔传感器的 ADC 中的保存数据执行相同的操作。
有办法吗? 应用手册或其他内容?
最后、我想从一个总线信号中获取数据、并通过另一个 TI 电路板进行预滤波、以比较所有光性能。
有办法吗? 应用手册或其他内容?
提前感谢
巴斯蒂