请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
当我将控制器作为升压转换器的 PWM 运行时、电源打开时、D7和 D8开始发光、我注意到只有在出现某些错误或连接问题时才会发生这种情况。 CCS 也会显示无法读取任何地址。 但是、PWM 仍然会生成、这意味着控制器正在工作。 请说明任何原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
当我将控制器作为升压转换器的 PWM 运行时、电源打开时、D7和 D8开始发光、我注意到只有在出现某些错误或连接问题时才会发生这种情况。 CCS 也会显示无法读取任何地址。 但是、PWM 仍然会生成、这意味着控制器正在工作。 请说明任何原因。
Ashima、
以下参考文献显示了此错误的解释以及一些可能的变通办法:
software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html
我还会将此主题移至 C2000论坛、以防专家们对该 F28377S Launchpad 有其他见解。