This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:D7和 D8 LED 在 launchpad 28377中代表什么。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703805/ccs-tms320f28377s-what-does-d7-and-d8-led-stands-for-in-launchpad-28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

 当我将控制器作为升压转换器的 PWM 运行时、电源打开时、D7和 D8开始发光、我注意到只有在出现某些错误或连接问题时才会发生这种情况。 CCS 也会显示无法读取任何地址。 但是、PWM 仍然会生成、这意味着控制器正在工作。 请说明任何原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制台中显示错误。


    C28xx_CPU1:GEL 输出:
    内存映射初始化完成
    IcePick_C_0:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包6.0.628.3)
    C28xx_CPU1:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包6.0.628.3)
    IcePick_C_0:20次尝试后无法确定目标状态
    IcePick_C_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
    C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
    C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashima、

    以下参考文献显示了此错误的解释以及一些可能的变通办法:

    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    我还会将此主题移至 C2000论坛、以防专家们对该 F28377S Launchpad 有其他见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashima、

    D7和 D8是指示 XDS100调试器活动的 LED。

    请仔细阅读 Aartis 回复的 JTAG 连接参考资料、如果您仍然关注 LP、请发表回复。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mark 和 Arti。 但是、您所参考的论坛问题来自计划的开始。 但是、在这种情况下、控制器工作正常、直到电源电路未接通。 当电源电路接通时、显示错误、D7和 D8开始发光。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、控制器和电源电路的 PWM 也是隔离的。 因此、控制器不会受到电源电路的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认您的电源跳线设置 JP1和 JP2。 这些跳线上是否有分流器?

    您是否在打开功率级时观察到了器件的电源轨? 功率是否会下降? 您确定微控制器在事件发生后仍处于活动状态吗? 您在我看来描述的行为、如 MCU 或调试连接、一旦启用功率级、就会崩溃。 由于 MCU 断开调试连接、调试探针将按照您的描述标记错误。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mark。 我已经调整了 JP1和 JP2上的板、现在工作正常。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashima、

    您是将分流器放置在 JP1和 JP2上、还是将其移除以使其正常工作?

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想它有点被移动了、所以我把它按在同一个地方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 很好。 如果您遇到更多问题、请随时创建新主题!