This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:TIDM-HV-1PH-DCAC

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/702916/tidm-hv-1ph-dcac-tidm-hv-1ph-dcac

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEpowerSUITE

你好

我正在尝试使用此评估板 电压源逆变器参考设计。  我使用 Build1来获得60Hz 的交流输出。  我尝试将开关频率更改为25kHz (而不是20kHz)。  它停止工作。  不会生成栅极脉冲本身。  原因是什么?

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、

    如果您恢复到20kHz、您是否会看到 PWM 脉冲?

    此外,您使用的软件版本是 controlSUITE 或数字电源 SDK 中的软件版本

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!
    如果我恢复到20kHz、我可以看到 PWM 脉冲、并且我可以看到高达24kHz 的脉冲(但我可以看到正弦波在此频率下不稳定)。 在25kHz 时未看到脉冲。

    我使用了 Digital Power SDK 的版本

    此致
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题、

    您使用的是 F28377D 版本还是 F28004x 版本的代码?

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚尝试了 F28004x 版本的软件、我看到 PWM 脉冲在20、25和27kHz 时发出、

    您能进一步详细说明这个问题吗? 您是否在探测 PWM 引脚?

    您是否还通过 CFG 页面更改了频率?

    确保在探测时电路板上没有 HV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 F28377D 版本。 我正在探测 IGBT 的栅极脉冲。 我通过 CFG 页面更改了频率。 我在探测时切换了总线电压(或保持大约20个电压)。

    此致、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 CFG 页面中的 ADC 选项或 SDFM 选项?

    我看到、对于 SDFM、我无法生成 PWM 脉冲、但对于 ADC、我可以生成 PWM 脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 SDFM OSR 需要很长时间、因此出现 SDFM 问题、

    请参阅 www.ti.com/.../tiduay6c.pdf 图11部分、

    EPWM11用于在发生 SDFM 时发出 ISR、

    当 PWM 频率超过 SDFM OSR x3窗口时、触发 ISR 的值大于 PWM 周期、因此不会触发 ISR。

    因此、代码的行为是预期的。

    1.您可以减小 OSR (但目前我们在 powerSUITE GUI 中不支持此选项)
    2.您可以使用 ADC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Manish。 目前我正在旅行。 我下周将检查这个、然后返回。

    此致、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仅使用 SDFM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manish:

    我更改为 ADC、它的工作频率为25kHz。 谢谢