Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 powerSUITE
你好
我正在尝试使用此评估板 电压源逆变器参考设计。 我使用 Build1来获得60Hz 的交流输出。 我尝试将开关频率更改为25kHz (而不是20kHz)。 它停止工作。 不会生成栅极脉冲本身。 原因是什么?
此致、
Ramesh