This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:用于三相逆变器应用的 ePWM 配置块

Guru**** 2603695 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674853/launchxl-f28069m-epwm-configuration-block-for-three-phase-inverter-application

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的所有人:

我将 TI Piccolo Launch Pad (F28069M MCU)用于三相逆变器应用、我将使用 Simulink 嵌入式编码器对控制器进行编程。 MATLAB 版本2017b、CCS Vesion 6.2、controlSUITE 版本3.4.7

我想将 ePWM 模块配置为5kHz 频率和1.25微秒死区时间。 我在 Simulink 中找不到任何相同配置的资源、因此、如果你们帮我进行配置、这将大有帮助。 我随这篇文章附上了这些文件、逆变器的输出不是预期的那样、我有很多随机信号、而不是方波。

 本用户手册 http://www.ti.com/lit/ug/spruh18g/spruh18g.pdf 的第255页  帮助我计算计数器比较寄存器值(4501)、第288页帮助我计算死区时间配置。 我还为 ePWM 块连接了 Simulink 模型。 在馈送信号之前、我将确保信号按比例增大到计数器比较寄存器的值。

此致、

Susham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已转发给 Simulink (Mathworks)支持团队、他们将对此做出响应。

    此致、
    Sudhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们能否通过对话框指定 CMPA/CMPB 值?
    看看事情是否按预期工作。 然后、我们可以通过输入端口馈送这些值。

    此致、
    Venkatesh C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Susham、

    在 Venkatesh 的回复后、您的问题是否已解决? 或者您仍在寻找一些帮助?

    此致、
    Sudharsanan