This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用零配置 GUI TMDSPLCKIT-V3刷写主固件时出现问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673956/issue-flashing-prime-firmware-with-zero-configuration-gui-tmdsplckit-v3

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSAFE031

大家好

我的 C2000 TMDSPLCKIT-V3 套件有问题。  ,我正在使用零配置 GUI。 v2.103 用于测试工具、它仅适用于 G3协议。 它预配置了 G3-PLC 固件版本7.0.1.2、工作正常、但我n´t 测试 PRIME 协议、因为当我尝试使用以下代码刷写固件时:  

sysbios_prime_iec432_F2806x_AFE031_PLC84.bin  (PRIME SD 封装 V8170)  、它表示此 PLC 无效

我还尝试了:

sysbios_prime_iec432_F2806x_AFE031.bin  (PRIME SD 封装包 V8110)  和窗口冻结、出现"正在发送固件闪存 BOF"、几分钟后什么也没有发生。

最后、我尝试了:

PRIME _7.7.1.1.sbin (PRIME 开发包 V7710) 和窗口冻结、出现"正在发送固件闪存 BOF"、几分钟后什么也没有发生

我n´t 了n´t 的 U 盘、因为这个套件来自我的研究中心、有人丢失了、我在论坛上读了其他问题、发现了任何成功、我正在寻找一个包含正确封装的数据库、但我找不到任何东西。

有人能帮我用主要固件和 ZCG 刷写电路板吗?

非常感谢

n´t 不是我的语言,所以如果你不能理解我想解释的内容,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xavier、
    您是否已安装 CCS 的副本和可插入基板的 JTAG 仿真器? 如果可能、我希望使用该方法(与 ZCG 相比)擦除器件并对其进行编程。

    基于 PLC84的版本在此器件上不起作用;8110封装应正确。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢大家的帮助、是的、我已经安装了 CCS 和 JTAG、但在哪里可以找到代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xavier、
    我将在论坛上向您发送一个请求链接。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我接受您作为朋友。 非常感谢