大家好
我的 C2000 TMDSPLCKIT-V3 套件有问题。 ,我正在使用零配置 GUI。 v2.103 用于测试工具、它仅适用于 G3协议。 它预配置了 G3-PLC 固件版本7.0.1.2、工作正常、但我n´t 测试 PRIME 协议、因为当我尝试使用以下代码刷写固件时:
sysbios_prime_iec432_F2806x_AFE031_PLC84.bin (PRIME SD 封装 V8170) 、它表示此 PLC 无效
我还尝试了:
sysbios_prime_iec432_F2806x_AFE031.bin (PRIME SD 封装包 V8110) 和窗口冻结、出现"正在发送固件闪存 BOF"、几分钟后什么也没有发生。
最后、我尝试了:
PRIME _7.7.1.1.sbin (PRIME 开发包 V7710) 和窗口冻结、出现"正在发送固件闪存 BOF"、几分钟后什么也没有发生
我n´t 了n´t 的 U 盘、因为这个套件来自我的研究中心、有人丢失了、我在论坛上读了其他问题、发现了任何成功、我正在寻找一个包含正确封装的数据库、但我找不到任何东西。
有人能帮我用主要固件和 ZCG 刷写电路板吗?
非常感谢
n´t 不是我的语言,所以如果你不能理解我想解释的内容,请告诉我。