This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:源文件问题

Guru**** 2604115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671647/ccs-tms320f28335-source-file-issue

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我构建了一个没有任何错误的项目,然后当我尝试运行和调试时,它会显示一个错误:

无法在"/tmp/TI_MKLIBr6S4KF/SRC/sin.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    这是一个示例项目吗? 从何处导入?

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    它不是一个示例项目、我还没有导入任何内容。

    此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    sin .c 是否在您的项目中? 如果是、您可以在运行 CCS 的机器的文件系统中找到它吗?

    此致、
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Divya Harikumar"]它不是一个示例项目,我还没有导入任何内容。

    那么、sin.c 源文件是否存在于您的项目中? 如果不是、您需要找出代码中的哪个部分正在尝试调用它。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    没有,但我可以从哪里找到它?
    调试器在必须计算变量的正弦值时停止。

    此致、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎在仿真器上运行此操作。 尝试在连接了调试器的实际硬件上运行。 仿真器实施可能并不完美。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维亚

    此问题是否已解决?