This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:28335器件的电源--硬件设计指南

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703847/tms320f28335-power-supply-for-28335-device----hardware-design-guideline

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28335

尊敬的香榭丽舍

关于 F28335器件、LDO 的选择应取决于最终应用的总功耗、您能不能帮助我了解选择1.8V/1.9V LDO 的显式条件?

如果没有外部1.8V/1.9v 电源、是否存在任何风险?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    只要 TMS320F28335微控制器的电源满足数据表"5.9.2电源定序"部分中列出的定序要求、就不必使用"表5-6 "中列出的 LDO 电路。

    还描述了3.3V 和1.8V 电源的电源排序要求、以及同一节中的信号图。

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav、您好!

    这是否意味着内部1.8V 就足够了?

    您能否与我分享推荐的28335 ch?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您能否澄清一下"内部1.8V 足以满足要求"的含义?

    在该器件上没有 VREG 可生成器件内部的内核电压(VDD)、您需要外部电源为 VDD 供电。

    我将会向您返回原理图、并需要咨询我们的硬件团队。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您可以参考 C2000Ware for Hardware 原理图、下面的链接指向控制卡原理图:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335\F28335controlCARD_HWDevPkg_PGF_[R1.0]

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    感谢您的澄清和支持。  

    我以前想过、与 F2803x/F2802x 一样、28335具有一个内部 LDO、该 LDO 可为 CPU 提供1.8V 的电压。 根据您的评论和 TI 的演示 sch、有必要为该器件添加1.8V 外部电压。

    再次感谢。