请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 闪存编程到 MCU。 获取错误1135 0x0。 在检查时、我可以看到 XRSN 和3.3V 之间连接的电阻值为0欧姆。 并且、即使我们施加3.3V 电压、XRSN 和接地端的电压也为0V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
闪存编程到 MCU。 获取错误1135 0x0。 在检查时、我可以看到 XRSN 和3.3V 之间连接的电阻值为0欧姆。 并且、即使我们施加3.3V 电压、XRSN 和接地端的电压也为0V。