This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:如果在 XRSN 和3.3V 之间没有连接2.2K 欧姆电阻器会发生什么情况?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672148/tms320f28035-what-will-happen-if-2-2kohm-resistor-was-not-connected-between-xrsn-and-3-3v

器件型号:TMS320F28035

闪存编程到 MCU。 获取错误1135 0x0。 在检查时、我可以看到 XRSN 和3.3V 之间连接的电阻值为0欧姆。 并且、即使我们施加3.3V 电压、XRSN 和接地端的电压也为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya、

    XRSn 信号必须使用2K 电阻器或类似电阻器下拉。 这样、仿真器就可以在插入仿真器电缆时克服下拉问题。 只有这样、JTAG 通信才是可能的。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya、

    在我的上一个重播中、我误解了您的问题、因为这是一个 XRSn 问题、而不是 TRSTn 问题。 XRSn 信号应通过一个2.2K-10K 电阻器上拉。 不得使用0欧姆电阻器将其直接连接到3.3V -否则会导致未定义的行为、甚至可能损坏器件。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    感谢您的回复。 已将3.3k Ω 电阻器而非0 Ω 连接到 XRSN 引脚。 替换为新的微控制器。 当系统处于复位模式时、尝试对 MCU 进行编程时仍会出现错误。 我们通过将引脚 X1接地来使用内部时钟。 提供3.3V 电压后、我检查了 XRSN 引脚的电压。 我将获得0V。

    此致、
    Soumya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya、

    这是新电路板吗? 以前是否使用过类似的电路板? 闪存是否已在该芯片上编程? 此外、请通过示波器 XRSn 来查看该引脚上的0电平是连续脉冲还是稳定脉冲。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     这是一个新电路板、我正在尝试对其进行首次闪存编程。 让我在示波器中查看 XRSN 中的信号。

    谢谢、

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya、

    您是否能够对 XRSn 信号进行示波器?

    此致、
    Peter