This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:F28027 LaunchPad + BOOSTXL-DRV8301的问题:

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, DRV8301, DRV8305, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675012/ccs-tms320f28027f-problem-with-f28027-launchpad-boostxl-drv8301

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RSDRV8301DRV8305MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 
我的28027 LaunchPad + BOOSTXL-DRV8301有问题。

有人能告诉我问题可能出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BoosterPack 上没有总线电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正如 Chris 提到的、您应该为直流总线供电。
    该指令位于"QSG_GUI_UNIVERS.pdf"的第10页
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    这不可能是错误。它适用于 BOOSTXL-DRV8323RS。

    也许有人可以向我发送已编译的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 GUI 清楚地显示了 Vbus 的0V。

    我想您没有为 DRV8301板构建项目。 您可能正在使用不同的项目(对于 DRV8305或 DRV8322)、并且 ADC 引脚的映射方式不同、因此您看不到总线电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确信我已经加载了正确的项目。

    您是否有已完成的项目? (appProgram.out)

    我的项目:appProgram.out (343KB)

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、lab01没有与 Vbus 值的连接、但请确保您的项目路径为

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8301_revB\f28x\f2802xF\projects\ccs

    您是否可以转到 proj_lab02c 并尝试识别您的电机?