This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 ePWM 模块生成正弦波

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675566/tms320f28377d-sine-wave-generation-with-epwm-modules

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、社区
我想使用 ePWM 模块生成3个正弦波(不同的相位角)来控制逆变器。 将来、逆变器应该能够驱动 PMSM、但目前我需要一个稳定的正弦波频率并且只想影响正弦波振幅。
我阅读了有关软件正弦波发生器的信息。 ->SGENTI_3
我想使用它来控制 ePWM 模块。
1.这是正确的方式还是错误的?
该发生器用于为每个周期生成一个值、例如馈送"CMPA"以生成正弦波形?
对于边沿同步、我认为我了解如何使用它、但我是否可以将该发生器用于中心同步 ePWM? 何时、我该怎么做正确?
此任务是否有任何有用的应用手册或代码示例?

非常感谢您的参与
巴斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basti、

    我们在 C2000Ware 中有一个 gpdac 示例、该示例使用 SGEN 库"buffdac_sine"生成正弦波。 您对此有什么了解吗? 或者、如果您希望使用 ePWM 作为 DAC、则可以使用相同的示例代码、但要修改写入 GPDAC 的部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basti、

    您是否仍然对此有疑问、或者这些建议是否能帮助您解决问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basti、

    我们从您那里听到您的反馈已经有几天了、因此我将假定您已解决了您的问题、并将关闭此主题。 您可以回复重新打开、但是如果此线程由于不活动而锁定、您始终可以创建一个新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我‘m 上周出差,网络连接不稳定,但我检查了您的回复。 我开始这个问题是为了获得新的结果、并花时间来思考这个任务。 感谢您提供有关该示例的提示。 DAC 对我来说不是一种方法,因为我想使用 PWM,只在正弦波的„信息”的导通和关断时间内隐藏。

    此致 Basti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心 Basti、只是想确保您得到了充分的帮助。 如前所述、如果您不想使用 DAC、您仍然可以重复使用相同的示例代码、但用 PWM-DAC 代码替换写入 DAC 的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basti、

    您对此主题有任何进一步的疑问吗? 如果没有、我将关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我将在周末或下周‘我回到工作岗位时尝试您的指示。 到目前为止、谢谢。 如果有其他问题、我将开始新的主题。 此致 Basti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Basti、听起来不错。