请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、社区
我想使用 ePWM 模块生成3个正弦波(不同的相位角)来控制逆变器。 将来、逆变器应该能够驱动 PMSM、但目前我需要一个稳定的正弦波频率并且只想影响正弦波振幅。
我阅读了有关软件正弦波发生器的信息。 ->SGENTI_3
我想使用它来控制 ePWM 模块。
1.这是正确的方式还是错误的?
该发生器用于为每个周期生成一个值、例如馈送"CMPA"以生成正弦波形?
对于边沿同步、我认为我了解如何使用它、但我是否可以将该发生器用于中心同步 ePWM? 何时、我该怎么做正确?
此任务是否有任何有用的应用手册或代码示例?
非常感谢您的参与
巴斯蒂