This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2601575 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676043/ccs-tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

早上好、先生、

我想使用 IQ 数学表中的正弦和余弦函数,您能不能指导我在常规程序中需要添加哪些文件(.h 和.lib 文件以及版本) 到目前为止、我们正在将 CCS v6用于 tms320f28069 DSP、您能否向我发送几个与此相关的示例文件。

谢谢你

此致

Niveditha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28069具有浮点单元、

    是否确定要使用基于 IQ 的数学(定点数学)?

    在您下载 controlSUITE 之后
    有关 IQmath 的说明可从此处获取

    C:\ti\controlSUITE\libs\math\IQmath\v160\doc

    对于 F28069、如果您使用浮点引擎、则最好使用 FPUFastRTS 库

    C:\ti\controlSUITE\libs\math\FPUfastRTS\v100\doc

    当然、您可以同时使用这两种方法、但您需要按照这两种方法中的步骤操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了我添加的 include 和库文件的图片以及我遇到的错误图片。

    主席先生,请帮助我解决这个问题

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读 我指向的库文档并添加文档建议的项目。 抱歉、我无法列出 UG 中的步骤。