This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TW (RSL1)和 tINTOSCST 最大数据

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673299/tms320f28034-tw-rsl1-and-tintoscst-max-data

器件型号:TMS320F28034

各位专家、您好!

我们想知道以下高光数据的最大值。

我在其他 e2e 线程上发现 、这些 没有特征化并且没有可用的数据。 但我们必须设置一些最长时间来使 外部复位信号无效。

建议的将 RESET 信号置为无效的时间是多久?

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikosi-San、
    正确的是、这些参数不是特征参数。 这些数字有足够的裕量、这样–XRS 在振荡器时钟稳定前不会被释放。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、
    感谢你的答复。
    由于我们必须估算加电时的最大启动时间、因此我们需要这些数据的任何相当大的最大数据。
    我们可以有任何数据吗?
    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、

     

               希望 随附的数据表编号有所帮助。  

     

     振荡器最大启动时间为30us (设计估算)、但与上述数字相比、这一时间微不足道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh、
    感谢您的回答!
    此致、
    Uchikoshi